This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:MULTI_cam_codec APP 记录的图像与 VISS 输出之间的关系

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550756/tda4vm-relationship-between-the-image-recorded-by-multi_cam_codec-app-and-the-output-from-viss

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我使用 IMX390 D3 Discovery 摄像头。 该传感器尺寸为 1936x1096。

来自 VISS 的输出图像为 1936x1096(=传感器尺寸)、但使用 MULTI_CAM_CODEC 录制的视频为 1920x1080。 该应用如何调整 VISS 输出的大小或裁剪?

能否更改我录制的视频的分辨率以匹配 VISS 输出?

我们的 SDK 版本: ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04

此致、
Daigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为在 1096 行中、嵌入的数据线很少、因此必须将它们修整掉。  

    类似地、每行中可能会增加像素、因此也会将其修整掉。 这使得输出分辨率为已知值。  

    此致、

    Brijesh