This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4 EGLContext 创建失败

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548182/tda4ve-q1-tda4-eglcontext-create-failed

器件型号:TDA4VE-Q1


工具/软件:

您好、专家

我们使用 TDA4 VE 板和 TDA4VE SDK0806 GPU 驱动程序 ti-img-rogue-driver-24.2.6643903 温度

我们通过加电/断电应力测试遇到了 EGL 上下文创建失败问题

下面是 dmesg 和 pvrlogdump:

e2e.ti.com/.../dmesg_5F00_0801.loge2e.ti.com/.../pvrlogdump.txt

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我有以下问题:

    • 您能否提供有关设置的更多信息 — 正在运行什么应用程序以及如何创建 EGL 上下文?
    • 您正在采取哪些步骤来重现设计、您能为我们提供一种在 EVM 上重现设计的方法吗?

    同时、 我将检查日志并与团队讨论。

    谢谢您、
    Sarabesh S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们已经解决了这个问题。 这与 特殊情况下的线程调度问题有关。

    感谢大家的努力。

    周军