Other Parts Discussed in Thread: CC3351
Thread 中讨论的其他器件:CC3351
工具/软件:
大家好!
我们目前正在评估用于大规模生产的产品 AM62-SIP、并在 AM62-SIP EVM 上测试了 Debian 和 Yocto 两个映像。 下一步是在 AM62-SIP 的定制 PCB 上启动 Linux。
定制 PCB 的外形尺寸要小得多(大约是 EVM 尺寸的四分之一)、移除了大多数外部接口。 具体来说、除了以下方面之外、我们还包括了所有内容:
- 2 个按钮
- 4 个 RGB LED
- MIPI 开关和 CSI 摄像头连接器
- SD 卡插槽
- 2 个 UART 连接器
- 直接焊接在 PCB 上的 CC3351 Wi-Fi 模块(无 M.2 插槽)
- XDS110 JTAG 调试器
- 2 个 USB 2.0 (1 个 DRP)
EVM 的所有其他接口、例如以太网、HDMI、LVDS、扩展头 (CAN、 SPI、McASP、PWM、eCAP/eQEP)、GPIO 扩展器、 和音频组件的值。
问题:
我们已经准备好物理板、目前正在研究软件启动工作。 预期的任务包括:
- BSP 自定义:更新 U-Boot 和内核中特定于电路板的配置
- DDR 配置和验证
- 基本启动:将 U-Boot 和内核运行到 shell 中
- 接口验证:SD 卡、UART、μ I²C、Wi-Fi、CSI 摄像头(无调优)
- Debian 构建启动:为电路板生成一个运行正常的 Debian 映像
经验丰富的嵌入式 Linux 团队完成此范围启动的典型时间范围(以日历周或人工月为单位)是多少?
我们正在努力为我们的开发时间线设定现实的期望、并非常感谢那些进行过类似迁移的人的见解。
谢谢、
David