工具/软件:
您好、
我们使用的是 AM62A32AOMHIAMBR SoM 存在硬件问题。
同时使用 EVK 套件 我们能够做到 从 SD 卡引导 只需.wic将映像刷写到其中、电路板就成功引导了。
现在、在我们的上 定制板 基于相同的 AM62A SoM、我们可以提供这两种 SoM eMMC 和 SD 卡 引导选项可用。 我们想知道:
我们是否可以使用
.wic将完整映像刷写到 SD 卡或 eMMC 的相同方法、并期望它像在 EVK 上那样启动?
或者、我们是否需要 单独手动加载引导 ROM 二进制文件、SPL 和其他引导加载程序组件 然后电路板才能从 SD 或 eMMC 引导?
我们正在努力理解完整的 AM62A 的启动过程 执行振动、并确定是否有 其他步骤或差异 我们需要考虑以实现从 SD 卡或 eMMC 成功启动。
谢谢、
Adnan