This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:输入 J722s SDK11 的自定义内核问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551888/tda4ven-q1-custom-kernel-issue-for-entry-j722s-sdk11

器件型号:TDA4VEN-Q1


工具/软件:

你(们)好

我看到入口 J722s SDK11.0 pre_proc 和 post_proc 的内核放置在路径/psdk_rtos_j7/edgeai/edgeai-tiovx-kernels 下。  目前、/psdk_rtos_j7/vision_apps/kernels/img_proc 下的内核是否均不可用?  如果我需要自定义自己的内核、是否可以在/psdk_rtos_j7/vision_apps/kernels/路径下创建内核?  如果是、在自定义内核时、与 VM j721e SDK9.1 相比、我应该注意哪些差异、或者在 Makefile 中应该注意哪些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     /psdk_rtos_j7/vision_apps/kernels/img_proc 下的内核不可用于 j722s、因为这些 image_proc 内核是为 C6x 编写的、并且有一些编译器标志会将 C6x 内在函数转换为自然 C 代码、不建议这样做。

    您可以在 vision_apps/kernels 中针对您正在构建自定义目标内核的内核遵循相同的格式。  

    您使用自己的内核 (a53/r5f/c7x) 的核心是什么?

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在 A53 内核上开发一个自定义内核。 我们是否应该再也在 C7x 内核上创建后处理内核? 现在是否需要将所有后处理移至 A53 内核?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在 A53 内核上开发自定义内核

    好的、您可以以一些 A53 内核示例作为 vision_apps/kernels(如 FileIO 内核)内部的参考、这些内核是为 A53 编写的、并使用类似的 concerto.mak 文件。

    我们是否应该不再在 C7x 内核上创建后处理内核? 现在是否需要将所有后处理移至 A53 内核?

    由您决定、从 SDK 的角度来看、我们将把内核移动到 A53、但您仍然可以在 c7x 上开发您自己的预/后 proc 内核。

    此致、
    Gokul