This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:裸机/FreeRTOS 启动时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552423/am62l-bare-metal-freertos-boot-time

器件型号:AM62L


工具/软件:

您好、
我们是否有 A53 上的裸机或 FreeRTOS 示例的启动时间基准测试?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    您能否确认客户是谁?
    客户是否计划在 A53 内核上使用 FreeRTOS?

    目前、我们没有 FreeRTOS 启动时间基准。

    但是、AM62L 引导流程与 AM62x/A/P/D 和 AM64x/AM243x 系列器件不同。

    AM62L 支持两级引导加载程序:
    •第一阶段:初始化 DDR
    •第二阶段:直接加载应用程序

    因此、与其他 AM62x/A/P/D 和 AM64x/AM243x SoC 相比、AM62L 预计具有更短的引导时间。

    值得注意的是、AM62L 不需要 SBL、因为 ROM 本身会在第二级加载应用程序。
    在 AMP 模式下使用 A53 内核时、我们通常需要 SBL、但 AMP 模式具有缓存限制、可能会降低性能。

    对于实时用例、建议在 A53 上使用 SMP 模式、在这种情况下无需 SBL。

    请阐明客户请求启动时间详细信息的原因。 如果引导时间是一个关键要求,我们可以密切合作, 以获取这些详细信息或在内部进行测量。

    此致、

    Anil.