This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62P:Processor SDK QNX AM62PX 启动、以在 LVDS 上显示

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548786/processor-sdk-am62p-processor-sdk-qnx-am62px-startup-to-display-on-lvds

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62P
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队

我们正在设计 QNX 系统来展示 LVDS 上的一些内容、我们从  Processor SDK QNX AM62PX 构建 QNX 软件包、

我们发现屏幕总是重定向到 HDMI,并得到了 WFD 解决方案重定向到 HDMI(见下面的日志),我试图跳过 WFD ,但失败。

启动日志:

 slog2info | grep screen
Jan 01 00:03:00.632                  screen.249878                 slog*   300  screen: starting up...
Jan 01 00:03:00.632                  screen.249878                 slog    300  screen: Configuration file:  /ti_fs/usr/lib/graphics/am62p/graphics.conf
Jan 01 00:03:00.647                  screen.249878                 slog    200  [j7_wfd]INFO: Defaulting to BT601 limited range for video1-cs
Jan 01 00:03:00.647                  screen.249878                 slog    200  [j7_wfd]INFO: Defaulting to BT601 limited range for videolite1-cs
Jan 01 00:03:00.649                  screen.249878                 slog    300  screen: slog2 context created with 1 pages
Jan 01 00:03:00.650                  screen.249878                 slog    300  screen: loading alloc module jacinto7-alloc...
Jan 01 00:03:00.651                  screen.249878                 slog    300  screen: display_mode_set: selecting preferred mode 0 for display 1
Jan 01 00:03:00.651                  screen.249878                 slog    300  screen: framebuffer 59476ccbb0 configured with 2 buffers
Jan 01 00:03:00.651                  screen.249878                 slog    300  screen: DisplayGroup: No positions specified in the config file. Creating default display group
Jan 01 00:03:00.651                  screen.249878                 slog    300  screen: switching focus to dpy-1
Jan 01 00:03:00.652                  screen.249878                 slog    300  screen: loading libhiddi.so...
Jan 01 00:03:00.652                  screen.249878                 slog    300  screen: server is ready
Jan 01 00:03:00.654                  screen.249878                 slog    200  [wfdcfg] [TCA6424] HDMI transmitter reset completed.
Jan 01 00:03:00.654                  screen.249878                 slog    200  [wfdcfg] [SiI9022A] starting HDMI transmitter configuration.
Jan 01 00:03:00.814                  screen.249878                 slog    200  [wfdcfg] [SiI9022A] graphics mode 1920x1080@60 [htotal:2200, vtotal:1125, pclk:148500KHz]
Jan 01 00:03:00.816                  screen.249878                 slog    200  [wfdcfg] [SiI9022A] HDMI transmitter configuration finished.

那么、TI 团队可以帮助您提供 WFD、这样哪款产品不会直接使用 HDMI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    QNX 中的显示支持作为 QNX 软件中心为 TI AM62P 提供的屏幕板支持的一部分。
    默认为 HDMI、请联系 QNX、了解有关如何在启动时通过 LVDS 启用显示的详细信息。

    此致、
    Subhranil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好

     您是指 QNX wft layer => TI DSS =>物理权限?

    QNX 屏幕服务直接设置 DSS 将所有输出重定向到 HDMI、 我是对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    QNX 确认默认屏幕软件包使用 HDMI 进行显示。 QNX 提供 LVDS 的直接支持;请联系他们以获得进一步帮助。

    此致、
    Subhranil