This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:ADC 无法读取数据

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542643/tda4vh-q1-the-adc-cannot-read-the-data

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

你(们)好

SDK:10.00.08

硬件:TDA4VH、定制电路板

我的 ADC 原理图是  

ADC 的器件树  

    //k3-j784s4-evm.dts
	mcu_adc0_pins_default: mcu-adc0-default-pins {
		pinctrl-single,pins = <
			J784S4_WKUP_IOPAD(0x0cc, PIN_INPUT, 0) /* (P36) MCU_ADC0_AIN0 */
			J784S4_WKUP_IOPAD(0x0d0, PIN_INPUT, 0) /* (V36) MCU_ADC0_AIN1 */
			J784S4_WKUP_IOPAD(0x0d4, PIN_INPUT, 0) /* (T34) MCU_ADC0_AIN2 */
			J784S4_WKUP_IOPAD(0x0d8, PIN_INPUT, 0) /* (T36) MCU_ADC0_AIN3 */
			J784S4_WKUP_IOPAD(0x0dc, PIN_INPUT, 0) /* (P34) MCU_ADC0_AIN4 */
			J784S4_WKUP_IOPAD(0x0e0, PIN_INPUT, 0) /* (R37) MCU_ADC0_AIN5 */
			J784S4_WKUP_IOPAD(0x0e4, PIN_INPUT, 0) /* (R33) MCU_ADC0_AIN6 */
			J784S4_WKUP_IOPAD(0x0e8, PIN_INPUT, 0) /* (V38) MCU_ADC0_AIN7 */
		>;
	};

	mcu_adc1_pins_default: mcu-adc1-default-pins {
		pinctrl-single,pins = <
			J784S4_WKUP_IOPAD(0x0ec, PIN_INPUT, 0) /* (Y38) MCU_ADC1_AIN0 */
			J784S4_WKUP_IOPAD(0x0f0, PIN_INPUT, 0) /* (Y34) MCU_ADC1_AIN1 */
			J784S4_WKUP_IOPAD(0x0f4, PIN_INPUT, 0) /* (V34) MCU_ADC1_AIN2 */
			J784S4_WKUP_IOPAD(0x0f8, PIN_INPUT, 0) /* (W37) MCU_ADC1_AIN3 */
			J784S4_WKUP_IOPAD(0x0fc, PIN_INPUT, 0) /* (AA37) MCU_ADC1_AIN4 */
			J784S4_WKUP_IOPAD(0x100, PIN_INPUT, 0) /* (W33) MCU_ADC1_AIN5 */
			J784S4_WKUP_IOPAD(0x104, PIN_INPUT, 0) /* (U33) MCU_ADC1_AIN6 */
			J784S4_WKUP_IOPAD(0x108, PIN_INPUT, 0) /* (Y36) MCU_ADC1_AIN7 */
		>;
	};
	
	&tscadc0 {
	pinctrl-0 = <&mcu_adc0_pins_default>;
	pinctrl-names = "default";
	status = "okay";
	adc {
		ti,adc-channels = <0 1 2 3 4 5 6 7>;
	};
};

&tscadc1 {
	pinctrl-0 = <&mcu_adc1_pins_default>;
	pinctrl-names = "default";
	status = "okay";
	adc {
		ti,adc-channels = <0 1 2 3 4 5 6 7>;
	};
};

我使用万用表测试了 TP2937 和 TP2941 的电压值、并确认两个测试点都有输入电压。 但当我使用命令 cat/sys/bus/io/devices/Iio:Device1 / IN_voltage *_raw 来检查 ADC 值时、发现所有值都为 0。  

同时、我想问一下如何确认 ADC 模块是否已接收到电压输入? 是否有某个寄存器值表示 GPIO Y38 的状态值? 或者、您能否为下一步的调查提供建议

你可以看一下吗?  

谢谢