This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:[J722S]如何在 SDK 10.01.00.04 中构建从 OSPI NOR 引导的 SPL 映像?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551761/processor-sdk-j722s-j722s-how-to-build-the-images-in-sdk-10-01-00-04-for-spl-boot-from-ospi-nor

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S


工具/软件:

尊敬的 TI:

[J722S]如何在 SDK 10.01.00.04 中构建从 OSPI NOR 引导的映像?

software-dl.ti.com/.../UG-QSPI.html
ospi.tiboot3
ospi.tispl
ospi.u-boot
ospi.rootfs (ubifs)<--

我们的代码库是 SDK 10.01.00.04、它是否需要补丁从 OPSI 或进行 SPL 引导?

当 SPL 从 OSPI NOR 和 eMMC 引导时、映像 (tiboot.bin、tispl.bin、u-boot.img) 是否完全相同?

====
其他、现在我可以成功执行这些操作、即器件从 eMMC 进行 SPL 引导
=> SF 探针
sf:检测到 s28hs512t、页面大小为 256 字节、擦除大小为 256 KiB、总共为 64 MiB
=> fatload mmc 1:2 ${loadaddr}ospi_phy_pattern
74ms 内读取 128 字节(1000 字节/秒)
=> SF 更新$loadaddr 0x3fc0000 $filesize
器件 0 偏移 0x3fc0000、尺寸 0x80
写入 128 个字节、在 1.100s 中跳过 0 个字节、速度为 118Mb/s
=> setenv dfu_alt_info ${dfu_alt_info_ospi};DFU 0 SF “0:0:25000000:0“
在 PC Win10 上
.\dfu-util-0.11\dfu-util-static.exe -l
.\dfu-util-0.11\dfu-util-static.exe -c 1 -i 0 -a 0 -D tiboot3.bin
.\dfu-util-0.11\dfu-util-static.exe -c 1 -i 0 -a 1 -D tispl.bin
.\dfu-util-0.11\dfu-util-static.exe -c 1 -i 0 -a 2 -D u-boot.img


谢谢
佳豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [报价 userid=“654395" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551761/processor-sdk-j722s-j722s-how-to-build-the-images-in-sdk-10-01-00-04-for-spl-boot-from-ospi-nor

    我们的代码库是 SDK 10.01.00.04、它是否需要补丁从 OPSI 或进行 SPL 引导?

    [/报价]

    是相同的二进制文件。

    [报价 userid=“654395" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551761/processor-sdk-j722s-j722s-how-to-build-the-images-in-sdk-10-01-00-04-for-spl-boot-from-ospi-nor

    当 SPL 从 OSPI NOR 和 eMMC 引导时、映像 (tiboot.bin、tispl.bin、u-boot.img) 是否完全相同?

    [/报价]

    SPL/U-Boot 所有这些文件都是相同的二进制文件。 您是否面临任何问题?

    - Keerthy