This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:有关 CAN 协议控制器 DRA829 的系统复位系数

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551054/dra829j-regarding-the-system-reset-factors-of-the-can-protocol-controller-dra829

器件型号:DRA829J
Thread:DRA829 中讨论的其他器件

工具/软件:

考えられる要因について情報を提供していただけますか Ü DRA829チップを使用する自動運転システムは、システムリセットを経験しています。エラー フレーム以外に、システムのリセットに寄与する可能性のある要因は何ですか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以使用英语进行查询?

    此致

    Tarun Mukesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    抱歉

    采用 TI DRA829 芯片的自主驾驶系统正在经历系统复位。 除错误帧之外、其他哪些因素可能导致系统复位? 您能否提供有关可能因素的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    通过 CAN 可能的情况是您的查询? 还是在整个系统中为什么要进行复位?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    通过 CAN 可以考虑这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的应用手册中整合了 CAN 相关错误

    https://www.ti.com/lit/an/spradp4/spradp4.pdf

    您能检查一下这是否有帮助吗?

    此致

    Tarun Mukesh