This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:DMA

Guru**** 2589005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549737/tda4vm-dma

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

尊敬的 TI:

SDK8.6  EVM

#1

使用何种格式 DMA 传输摄像机数据? 它是按线传输的 工程师 或中 构建模块

#2.

怎么回事 DMA 摄像头数据 DDR

#3.

摄像头数据是如何存储的 DDR ? 有哪些要求?

我热切地等待你的确认和理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    您是否有正在使用的摄像机型号?
    你上面的问题对我来说不是很清楚。
    您的意思是您已经在 DDR 中保存了一些摄像头数据、您想通过 DMA 复制这些数据吗?

    通常、DMA 会在不知道数据内容或数据格式的情况下复制二进制数据。
    它可以按行或按块工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅一个摄像头连接到 CSI0:

    1 个相机 YUV422_yuyv 1920*1080  30fps

    我们的问题是:

    #1

    该怎么办 DMA 传输摄像机数据? 它是通过行还是以其他方式运输?

    #2.

    怎么回事  DMA  摄像头数据  DDR

    #3.

    摄像头数据是如何存储的 DDR 什么是 数据或程序 DDR 的要求?

    我热切地等待你的确认和理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    通常、摄像头逐行将图像数据传输到 CSI0、并由 TDA4 以同一行按行方式捕获。
    DMA 还应逐行将像素数据传输到 DDR。

    精细的硬件细节对用户而言大多是透明的。
    摄像头数据捕获由下面的 OpenVX 捕获内核实现。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/latest/exports/docs/tiovx/docs/user_guide/group__group__vision__function__capture.html#gaaef37fe795056b535fee0893fada6e25

    您可以使用它来接收摄像机数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您:DMA 还应逐行将像素数据传输到 DDR。

    感谢您的答复。

    #1

    DMA 如何识别每行数据? 具体如何实施?

    #2.

    DMA 如何将摄像头数据传输到 DDR? 实施细节是什么?

    期待您的回复、这对我们来说非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    我不确定我是否理解您的问题。

    DMA 是所有器件的标准。

    您是否询问硬件实现的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实现行传输的 DMA 原则是什么?如何详细实现它?

    DMA 如何将数据传输到 DDR? 实施原则是什么?

    请帮助我们理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    硬件实现细节超出了我们对 e2e 的支持范围。

    有关摄像头捕获和 DMA 的详细信息、请参阅 TDA4 TRM (www.ti.com/.../spruil1)。

    12.6 摄像头外设

    11 数据移动体系结构