This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:是否有计划支持 AM35x SDK 内核 6.12?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549509/processor-sdk-am335x-is-there-a-plan-to-support-am35x-sdk-for-kernel-6-12

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X


工具/软件:

您好、

是否有计划支持适用于内核 6.12 的 am335 SDK?

此致、

Koichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichi-San:

    是的、适用于 AM335x 的内核 6.12 SDK 将在 11 月发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的! 感谢您的快速答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Bin Liu

    我有一个问题:在针对 AM 335x 的 SDK 9.3.5.2 中,内核使用外部 arm-none 工具链,而文件系统使用 yocoto arm-OE 进行编译。 使用这种方法是否存在任何风险? 统一编译链能否在最新的内核版本 (6.12) 中实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在适用于 AM 335x 的 SDK 9.3.5.2 中、内核使用外部 arm-none 工具链、而文件系统使用 yocoto arm-OE 进行编译。 使用这种方法是否存在任何风险? [/报价]

    我认为两个工具链的基本线是相同的、因此在同一工程上使用这两个工具链不会有任何问题。

    是否可以在最新的内核版本 (6.12) 中实现统一编译链?

    我认为采用内核 6.12 的 SDK 应仅具有一个工具链。 我正在与我们的开发团队核实这一点。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Bin Liu

    • 我认为两个工具链的基本线是相同的、因此在同一工程上使用这两个工具链不会有任何问题

    由于我们计划以这种方式使用它(我们的自编译内核+ SDK 中的默认文件系统)、请帮助开发团队再次确认此使用的安全性。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK9.3 中提供了两种工具链、是的、您可以同时使用这两种工具链为 Linux 编译不同的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid=“7730" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549509/processor-sdk-am335x-is-there-a-plan-to-support-am35x-sdk-for-kernel-6-12/5965365
    统一编译链能否在最新的内核版本 (6.12) 中实现?

    我认为采用内核 6.12 的 SDK 应仅具有一个工具链。 我正在与我们的开发团队核实这一点。

    [/报价]

    开发团队确认、面向 AM335x 的即将推出的 SDK 只有一个工具链。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好、期待 SDK 的新更新。

    同时、您是否还请与开发团队确认当时引入外部工具链的原因、原因是什么?  如果你能提供这方面的资料、我将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几年前、当 AM335x SDK v9.1 发布时、我向开发团队提出了相同的问题、但我没有完全理解答案、因为我对 Yocto 知之甚少、但临时引入了外部工具链目录、以解决 Arago 工具链多架构支持在此之前尚未准备好的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您和团队的回应。 谢谢你。