This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:MCU+ SDK 与 SK-AM62B-P1 EVM 上的 U-Boot 2025.01 和 Linux 6.6 兼容

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551507/am625-mcu-sdk-compatibility-with-u-boot-2025-01-and-linux-6-6-on-sk-am62b-p1-evm

器件型号:AM625


工具/软件:


TI 团队大家好、

我目前正在使用一个 SK-AM62B-P1 EVM 我进行了以下设置:

  • U-Boot: 2025.01(从 SDK 版本 11.00.09.04 开始)
  • Linux 内核: 6.6(从 SDK 版本 10.01.10.04 开始)

我想知道:

  • 那个 MCU+ SDK 版本将与的这种组合完全兼容 U-Boot 2025.01 Linux 内核 6.6

因此、当迁移到新的 MCU+ SDK 版本时、更改了 U-Boot Linux 内核 可以影响 MCU+ SDK 集成。

 

(或)

  • Linux SDK (Processor SDK) 版本与 AM625 的 MCU+ SDK 版本之间是否有官方兼容性矩阵?

我的最终目标是在 M4F 内核上开发和运行固件、并在 A53 内核上运行 Linux(在我们的定制电路板上,因此我们可以继续使用 SK-AM62B-P1 EVM

此致、
Jinshya M