This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMS320C6748 HPI

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549938/tms320c6748-tms320c6748-hpi

部件号:TMS320C6748


工具/软件:

TMS320C6748 的 T18 引脚用作 CLKOUT 和 UHPID_HDS2。
因为我也想使用 CLKOUT 函数、所以我不会使用 UHPI_HDS2、而只使用 UHPI_HDS1 来控制 HPI。
HPI 指南指出:
===========
具有单独读取和写入选通的主机将这些选通连接到 HDS1 或 HDS2。 具有单个数据选通的主机连接到 HDS1 或 HDS2、且未使用的引脚连接至高电平。
=============

我了解使用 CLKOUT 时 UHPI_HDS2 无效、但应如何处理 UHPI_HDS2?
如果我只想使用 HDS1、请告诉我如何使用和连接?
如果我不启用 UHPI_HDS2、是否无法将其用于 HPI 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishimura、

    我谨转递您的要求给 TI  TMS320C6748 专家 以供进一步分析。

    请预计更新时间为 1 到 2 天。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anastas Yordanov、  

    感谢您的答复。

    我期待收到您的答复。

    西村市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解 UHPI_HDS2 在使用 CLKOUT 时无效、但应如何处理 UHPI_HDS2?

    通常、 当未选择多路复用输入信号时、它将在内部驱动为无效值。 因此、当引脚 T18 配置为 UHPI_HDS2 以外的信号时、我预计 UHPI_HDS2 输入将被驱动为高电平 。  但是、我无法确认这一点。

    如果我只想使用 HDS1、请告诉我如何使用和连接?

    请参阅第一个答案。  

    如果我不启用 UHPI_HDS2、是否无法将其用于 HPI 通信?

    请参阅上述答案。  

    您是否看到了数据表的表 3-6 中的注释 4?  它声明如下:

    注意:CLKOUT 时钟输出作为 PLL 观察时钟提供、仅用于调试目的。 它可以路由到
    但绝不应连接到负载。

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的帮助。
    我确认并理解您的回答。

    此致、
    西村市