This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:关于 AM62x M4F 内核程序优化

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551605/processor-sdk-am62x-about-am62x-m4f-core-program-optimization

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X


工具/软件:

尊敬的支持:

          现在我遇到了 AM62x M4F 内核程序的操作优化问题、我想征求建议。

(__LW_AT__1)测试发现、在 M4F 内核上运行的程序非常慢、程序使用映射到 DDR 的共享存储器(修改后的 linker.cmd)、并且相同的程序任务在微控制器(在 200MHz 上计时)上运行大约 200us 至 300us、在 AM62x M4F 内核上进行测试需要 4ms。 M4F 内核中使用的外设资源如下图。所示

(__LW_AT__2)调整了存储器分配、并尝试将用于此任务的存储器从 DDR 更改为 M4F_DRAM 后、运行时间增加到 2ms。

     应用需要大量内存、是否有一种在 DDR 上运行的优化解决方案、并且当前运行时间不符合应用场景