This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:询问采用 NXFT15WF104FEAB021 NTC 且带有 TI Processor/MCU 的参考设计

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551891/am62l-inquiry-on-reference-design-using-nxft15wf104feab021-ntc-with-ti-processor-mcu

器件型号:AM62L


工具/软件:

您好:

我想检查是否有任何 TI 参考设计将 NXFT15WF104FEAB021 NTC 热敏电阻与 TI 处理器或 MCU 结合使用。

如果存在此类设计、您能否分享参考详细信息、原理图或应用手册?
我对推荐的接口电路和用于精确温度测量的任何校准注意事项特别感兴趣。

感谢您的支持。

此致、
Fenil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fenil、

    我们没有您提到的特定热敏电阻的文档、但我们确实提供了使用我们的器件实现 NTC 热敏电阻的资源。 例如、您可以参阅 《IGBT 模块热保护参考设计》第 1.5.4 节“NTC 热敏电阻信号调节“、其中提供了适用于您的热敏电阻的接口和校准详细信息。

    请告诉我,如果这有帮助!

    此致、
    Karam