This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:LPDDR4 存储器大小

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551904/am625-lpddr4-memory-size

器件型号:AM625
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我们计划使用 AM625 处理器进行新设计、而且我们已计划使用 1.5GB LPDDR4 存储器。 (1 列、16 位宽 —  Micron 提供的 MT53E768M16D1ZW-046 IT:C)

我们现在注意到、SysConfig 工具仅支持 1Gbit、2Gbit、4Gbit、8Gbit、16Gbit 和 32Gbit 存储器大小。

我们是否可以将计划的 1.5GB LPDDR4 存储器与 SysConfig 工具配合使用、或者我们是否必须查找另一个存储器芯片?

  

此致

Niels Ole Joergensen

Deif A/S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niels、我们仅支持 SysConfig 工具中所示的 2 之幂大小、因此您将无法使用 1.5GB 存储器的全部容量。    

    此致、

    James