This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:AM62L 中支持双端口 RAM (DPRAM) 上的处理器 forumQuery

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549545/am62l-processor-sdk-processors-forumquery-on-dual-port-ram-dpram-support-in-am62l

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

您好、

我想确认是否 双端口 RAM (DPRAM) 如我们之前使用的、此平台支持类似功能 AM335x 宽带宽 DPRAM 接口

您能否确认 AM62L 是否支持与双端口存储器连接、如果不支持、是否有任何建议的替代方法来实现共享存储器通信?

令人遗憾的是、  
Dheeraj k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj K、

    受派者目前处于离职状态。

    我需要额外的时间与专家进行内部讨论。

    我将在 1 到 2 天内回复。

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anastas、  

    正在查找 Forewad 以获取您的响应。

    此致、
    Dheeraj k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    谢谢! 可以了。

    此致、

    Anastas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    很抱歉晚回复。 根据 TRM、AM62L 支持单通道 LPDDDR4 存储器。 如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您将双端口 ram 连接到 AM335x GPMC 接口?  如果是、则 AM62L 上存在相同的接口。  它是一个异步存储器接口、仅支持 16 位多路复用地址/数据。  如果您在 AM335x 上使用的是此器件、那么 AM62L 也应该可以工作

    此致、

    James