This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:有关 I2C 波形的查询。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547976/tda4vp-q1-query-on-i2c-wave-fomat

器件型号:TDA4VP-Q1


工具/软件:

您好的团队、  

我们正在尝试通过 I2C 访问 MAX 96714 解串器、并在 R5F 上以 400kHz 的波特率进行访问。

我们可以写入和读取数据。 但在查看波形时、我们看到了 2 个停止条件。

请让我知道是否可以使用如下所示的 I2C 波形。

  

谢谢。此致、

M Prashannaa Ravi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    逻辑分析仪设置保持开启状态以通过 2.5MHz 读取、并保持 3.3V 电压以读取上图中的脉冲。

    谢谢。此致、

    M Prashannaa Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是否发生在读取和写入事务上? 此外、它是发生在所有事务上还是仅发生在某些事务上?

    [引述 userid=“621921" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547976/tda4vp-q1-query-on-i2c-wave-fomat

    我们可以写入和读取数据。 但在查看波形时、我们看到了 2 个停止条件。

    请让我知道是否可以使用如下所示的 I2C 波形。

      

    [/报价]

    事务中的其余数据字节看起来正确、您能否确认没有看到任何数据丢失?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Neehar、

    >>读写事务是否发生这种情况?

    当前发生在写入事务上。

    >>此外、它是发生在所有事务中还是仅发生在某些事务中?

    ->在所有事务中都是。
    >>事务处理中的其余数据字节看起来正确,能否确认您没有看到任何数据丢失?
    没有数据丢失、
    在读取数据上、我们有基于计数器的字段(如在从器件响应数据的标记脉冲中)
    而从 AD 端,他们怀疑,由于 2 停止信号,它导致在他们的 API 端以另一种方式的行为。
    但从我的结束在第一个停止信号,因为时钟是低. 因此、不应将其视为 I2C 停止。
    在第二站,我们可以看到时钟从低到高的变化。 同时、我们可以看到停止发生。
    因此、请确认上图中是否有任何问题。
    谢谢。此致、
    M Prashannaa Ravi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“621921" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547976/tda4vp-q1-query-on-i2c-wave-fomat/5956236
    在读取数据上、我们有基于计数器的字段(如在从器件响应数据的标记脉冲中)
    而从 AD 端,他们怀疑,由于 2 停止信号,它导致在他们的 API 端以另一种方式的行为。
    [/报价]

    您是否使用 PDK 中的 I2C 驱动程序?

    [引述 userid=“621921" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547976/tda4vp-q1-query-on-i2c-wave-fomat/5956236
    但从我的结束在第一个停止信号,因为时钟是低. 因此、不应将其视为 I2C 停止。
    在第二站,我们可以看到时钟从低到高的变化。 同时、我们可以看到停止发生。
    因此、请确认上图中是否有任何问题。
    [/报价]

    让我更深入地了解交易并回复您。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ->您是否正在使用 PDK 中的 I2C 驱动程序?

    是的。 我们仅使用 PDK 中的 I2C 驱动程序。
    ->让我更深入地了解交易,并回到您的身边。
    当然谢谢。
    此致、
    M Prashannaa Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将进行一些测试、并在接下来的两天内跟进我的调查结果。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定是好的。

    谢谢、

    M Prashannaa Ravi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的耐心!

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这似乎是一个重复的线程,我将继续支持新线程。 立即关闭此主题...

    谢谢、

    Neehar