This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:CPSW3 引脚配置

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1371343/am2432-cpsw3-pin-configuration

器件型号:AM2432
Thread 中讨论的其他器件:SysconfigAM2431

工具/软件:

你(们)好

  

我不清楚如何为每个 IOSET1 和 IOSE2 配置。

是否可以混合 IOSET1 和 IOSE2?

  

例如、是否可以将 IOSET1 用于 RMII、将 IOSET2 用于 MDIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsurumoto

    感谢您的查询。

    我不清楚如何为每个配置 IOSET1 和 IOSE2。

    请使用 SysConfig 工具  

    是否可以混合使用 IOSET1 和 IOSE2?

    建议使用来自同一 IO 集的接口信号

    例如、是否可以将 IOSET1 用于 RMII、将 IOSET2 用于 MDIO?

    不应担心。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1116602/am2432-ioset/4139454?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=IOSET1#4139454

    关于 RMII、MDIO 的 IOSET:
    AM2431 数据表第 7.10.5.1 节 CPSW3G 表示:
    CPSW3G MDIO0、CPSW3G RMII1、CPSW3G RMII2 和 CPSW3G RGMII1 具有一个或多个
    多路复用到多个引脚的信号。 时序要求和切换
    本节中定义的特性仅对名为 IOSET 的特定引脚组合有效。
    表 6-7 的表 6-8 分别显示了这些接口的有效引脚组合或 IOSET。
    和表 6-9.
    问题:
    我是否必须相同地选择 MDIO0 和 RMII1 的 IOSET 编号?
    我是否可以为 MDIO0 和 IOSET1 引脚选择 RMII1 的 IOSET2 引脚?

    第二项陈述正确。 客户可以 为 MDIO0 选择 IOSET2 引脚、为 RMII1 选择 IOSET1 引脚。 IOSet 限制适用于同一接口的信号、在本例中、RMII1 和 MDIO0 被视为单独的 独特接口、尽管与系统级应用紧密耦合。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sreenivasa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsurumoto

    感谢您发送编修。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我澄清一下。 您 必须选择     为 外设定义的引脚的有效组合 (IOSET) 之一。 例如、当使用其中一个或两个 RMII 外设端口时、您必须选择在 RMII IOSET1 或 RMII IOSET2 中定义的引脚。 通常、每个外设端口都有自己的 IOSET、但 AM243x 上的 RMII 端口则不是这样、因为两个 RMII 端口都使用通用的 RMII_REF_CLK。 与任何其他外设关联的 IOSET 无关。 例如、与 RMII 相关的 IOSET 完全独立于  与 MDIO 关联的 IOSET。

    此致、
    Paul