Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM67
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 AM67
工具/软件:
您好、
我们将使用 TI Processor SDK ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.00.09.04。 我们正在为定制硬件定制 BSP 音频配置。 以下是 McASP 接口的引脚配置:
RGMII2_RD3 (AE22) |
256XFS |
Input |
AUDIO_EXT_REFCLK0 |
RGMII2_RD1 (AB20) |
TUNER_I2S_WS |
Input |
MCASP2_AFSR |
RGMII2_RXC (AD23) |
TUNER_I2S_TX |
Input |
MCASP2_AXR1 |
RGMII2_TD1 (AA18) |
TUNER_I2S_CLK |
Input |
MCASP2_ACLKR |
RGMII2_RD2 (AC21) |
TUNER_SD_IN0 |
Output |
MCASP2_AXR0 |
RGMII2_TD2 (AD21) |
TUNER_WS_IN0 |
Output |
MCASP2_AFSX |
RGMII2_TD3 (AC20) |
TUNER_BCK_IN0 |
Output |
MCASP2_ACLKX |
在这里、我们正尝试在 TI 系统中配置引脚。 AUDIO_EXT_REFCLK0 引脚的配置在 TI 系统台中不可见。
mycasp2_pins_default:mycasp2-default-pins{
pinctrl-single、pins =<
AM62X_IOPAD (0x0170、PIN_INPUT、2)/*(AA18) RGMII2_TD1.MCASP2_ACLKR */
AM62X_IOPAD (0x0178、PIN_INPUT、2)/*(AC20) RGMII2_TD3.MCASP2_ACLKX */
AM62X_IOPAD (0x0188、PIN_INPUT、2)/*(AB20) RGMII2_RD1.MCASP2_AFSR */
AM62X_IOPAD (0x0174、PIN_INPUT、2)/*(AD21) RGMII2_TD2.MCASP2_AFSX */
AM62X_IOPAD (0x018c、PIN_INPUT、2)/*(AC21) RGMII2_RD2.MCASP2_AXR0 */
AM62X_IOPAD (0x0180、PIN_INPUT、2)/*(AD23) RGMII2_RXC.MCASP2_AXR1 */
>;
请告诉我为什么此引脚没有显示在 TI Systool 中。 此外、我们还想知道 编解码器驱动程序将如何使用 AUDIO_EXT_REFCLK0(我们使用虚拟驱动程序)。 是否需要在 DTS 中设置它?
在这里、有一些时钟输入到 SOC、反之亦然。 如何对数据进行采样? 两个时钟都使用该 AUDIO_EXT_REFCLK0 时钟。
请告诉我您的意见
提前感谢。
此致、
Salih