This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:在 CCS Explorer 中显示包含路径、并导航至 CCS 20.0.2 中的函数

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542592/ccstudio-show-include-path-in-ccs-explorer-and-navigate-to-function-in-ccs-20-0-2

部件号:CCSTUDIO
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好:  
最近我切换到基于 eclipse theia(以前称为 CCS theia)的 CCS 20.0.2。 很难通过“项目包含选项“面板导航到不在项目文件夹中但链接到不同位置的外部文件夹的功能。 (例如:C2000ware:driverlib、FreeRTOS、...)  

我想知道是否有方法使我能够导航到该功能 (CTRL + Leftclick)。 此外、我注意到、工作空间资源管理器不再具有> include 选项卡、在该选项卡中、我可以看到我的所有 include 目录。 我是否需要对 CCS 进行一些额外配置才能看到该选项卡?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很难导航到不在项目文件夹中的函数

    这是早期 CCS 20 版本中的已知限制。 我们使用最新的 CCS 20.2.0 版本在这一领域进行了一些改进。  

    此外、我注意到 workspace Explorer 不再具有> include 选项卡、在该选项卡中、我可以看到我的所有 include 目录

    这是 CCS 20.2.0 中解决的另一个已知限制。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    我已在我的系统中安装了 20.2。 但在这里、我也面临着同样的问题。 我无法导航到其他文件进行 API 声明。 请您在这里提供帮助。

    此致、

    Hariprakash Raja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但在这里我也遇到了同样的问题。 我无法导航到其他文件进行 API 声明。 您可以在此处提供帮助吗?

    能否提供有关您的用例的更多详细信息? 我假设您指的是编辑器中的“转至定义“功能? 如果是、请提供一个小型示例或测试用例。

    谢谢

    Ki