This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:我们是否可以通过 EVM 板中 USB-AM62X MCU-PLUS-SDK 的 USB0 笔式驱动器引导。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552894/am62a7-q1-can-we-boot-by-usb0-pen-drive-of-mcu-plus-sdk-am62x-sdk-in-evm-board

器件型号:AM62A7-Q1
主题:AM62A7 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI、

我们已在 AM62A7 EVM 和定制 专家中成功引导 OSPI、EMMC 和 UART 已成功。

但我也想通过使用 Pen 驱动器的 USB0 引导。

由于 mcu_plus_sdk_am62ax_10_01_00_33 SDK 中具有可由 OSPI 和 EMMC 引导的功能、  但我们没有在预编译文件夹中获取任何配置文件以供 USB 引导。

您是否可以支持我们如何使用 usb-AM62X MCU-PLUS-SDK 的 pendrive (mcu_plus_sdk_am62ax_10_01_00_33  ) 通过 usb 引导模式进行引导。

谢谢