This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:在 SysConfig 中加载 dtsi 文件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551797/am6442-loading-dtsi-file-in-sysconfig

器件型号:AM6442
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

可以使用 SysConfig Web 工具从 .syscfg 和 pinmux 文件生成 dtsi 文件、这非常有用。  

但是、当项目处于高级状态时、dtsi 文件会得到更新、我们想知道是否可以使用 SysConfig 打开现有的 dtsi 文件以进行新的更新?

如果没有、是否有 python 脚本作为输入 dtsi 文件并生成相应的.syscfg/pinmux 文件?  

此致、  

Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    如果我理解正确、您希望使用 dtsi 文件生成.syscfg 文件。 这是正确的吗?

    我们使用的工具当前将*。syscfg 作为输入并生成*。dtsi、但反之亦然。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:  

    是的、没错。 没有为这种目的开发的内部脚本工具?

    此致

    Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    是的、正确。 没有这样的脚本或工具。

    此致、

    Tushar