Other Parts Discussed in Thread: AM623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623工具/软件:
我们正在 使用与 MSPM0G 器件相连的 TI AM623 Linux 主机来规划系统架构、因此需要一种 Linux 解决方案来通过 BSL 实现 MSP 固件更新。 是否有人知道现有的解决方案? 我已经在 MCU 论坛(下方链接)上发布了同样的问题、但 我也想在此论坛上提问。
MSPM0G3507:通过 BSL 对 MSPM0 进行编程的 Linux 主机解决方案
谢谢