This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM68A:build_with_CUDA

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552890/processor-sdk-am68a-build_with_cuda

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM68A


工具/软件:

您好、

当我尝试在启用 CUDA 的情况下构建 PC 仿真时、会遇到如下链接器错误:

对“W ü`TIDL_CudaFreeConvCudaPtrs ()“的引用未定义

我在相关帖子(以及其他一些较旧的答案)中看到、build_with_CUDA 当前不受支持:


那么、该 TIDL-3880 是否有任何更新?

谢谢、
Matyas

原始信息:

Shuai,
1.我们目前不支持用户在本地构建他们的工具
2.您可以在不同的 GPU 上运行多个模型,但单个模型不会利用多个 GPU(您可以并行运行同一模型的多个实例)

我们计划更新 1。 很快(由我们内部跟踪,称为 TIDL-3880)、并会在故障发生时通知您

谢谢、
Varun