This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442BSDGHAALV IBIS 模型、用于 eMMC 仿真。

Guru**** 2585585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551358/am6442-am6442bsdghaalv-ibis-model-for-emmc-simulation

器件型号:AM6442


工具/软件:

尊敬的团队:

由于我们 在其中一个工程中使用 AM6442BSDGHAALV、因此我们想确认 在 eMMC 仿真或 IBIS 模型中是否有任何特定 IBIS 模型可用于 AM6442BSDGHAALV SPRM730E.ZIP (1889KB)- IBIS 模型“  TI 网站中提供了哪些内容?

如果有任何特定 IBIS 模型用于 eMMC 仿真、请申请 TI 共享 IBIS 模型。

谢谢你。
此致
Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Amarnath

    感谢您的查询。

    TI.com 上的模型是更新后的模型。

    您是否观察到了一些问题。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的及时回复。

    不是、我们不会面临任何问题、而只是想与 TI 确认是否有任何特定 IBIS 模型可用于 eMMC 仿真。

    我们还仅使用 TI.com 中的模型。

    此致
    Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amarnath、

    谢谢你。

    请继续在 TI.com 上使用模型。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、


    感谢您的确认。

    此致
    Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amarnath、

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.