This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:是否可以使用 TISCI 将 GPIO 组中断从主域 (GPIO0、GPIO1) 路由到 MCU 域?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542516/am6548-is-it-possible-to-route-gpio-bank-interrupts-from-main-domain-gpio0-gpio1-to-mcu-domain-with-tisci

器件型号:AM6548


工具/软件:

在 AM6548 R2 上使用 Sciclient 路由 GPIO 中断的结果相当出乎意料。 我们最后只是执行蛮法 、强制 Sciclient_rmIrqSet 查看哪些路由实际会连接、我们发现我们只能从 WKUP GPIO 外设获取组中断、而 GPIO0 或 GPIO1 的中断根本不会路由到 MCU。

是否可以将 GPIO0 或 GPIO1 中断路由到 MCU VIM? TRM 引用 MAIN2MCU 路由器、因此似乎存在路径、但  Sciclient_rmIrqSet 找不到路径。

此外、我们发现的中断可从 WKUP GPIO 路由、但不是此处的文档中指定的中断: https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/5_soc_doc/am65x_sr2/interrupt_cfg.html#wkup-gpiomux-intrtr0-interrupt-router-input-sources

根据上述文档、我预计 WKUP GPIO0 源组中断决定是 60-63、而不是 128-131、因为我们发现使用强制执行该操作时、如下所示:

0 SRC:59 dst:159 SRC_I:128 DST_I:133
0 SRC:59 dst:159 SRC_I:128 DST_I:134
0 SRC:59 dst:159 SRC_I:128 DST_I:135
0 SRC:59 dst:159 SRC_I:129 DST_I:133
0 SRC:59 dst:159 SRC_I:129 DST_I:134
0 SRC:59 dst:159 SRC_I:129 DST_I:135
0 SRC:59 dst:159 SRC_I:130 dst_I:133
0 SRC:59 dst:159 SRC_I:130 dst_I:134
0 SRC:59 dst:159 SRC_I:130 dst_I:135
0 SRC:59 dst:159 SRC_I:131 DST_I:133
0 SRC:59 dst:159 SRC_I:131 DST_I:134
0 SRC:59 dst:159 SRC_I:131 DST_I:135

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Madeline、

    我们可能需要几天时间来研究这个问题。 如果我们在一周结束前没有回复、请随时 ping 通该问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随着一周即将结束、我们将会遇到这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Madeline、

    我在内部进行检查。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Madeline、

    我仍在检查。  

    以下是我收到的一些快速输入 (我仍在检查中)

    在 AM65 中没有看到从主 GPIO 多路复用器到 MCU 内核的任何直接连接。 但是、有一个 main2MCU 对 R5 有中断、还有一些用于主 GPIO 的中断路由器。 因此、似乎可以做到、但需要大量的软件配置

    此致、

    Sreenivasa.