This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:A72 和 R5F 内核之间的时间同步

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545604/tda4vm-time-synchronization-between-a72-and-r5f-cores

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

尊敬的 TI:
SDK8.6、
#1 如何实现 时间同步 TDA4VM 上?
2 如何实现 时间同步 R5F 内核之间运行?

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    GTC 时钟有助于在 TDA4VM 上以及 A72 和 R5F 之间实现时序同步。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    感谢您的答复

    #1 MCU2_0 如何获取当前时间? A72 如何获取当前时间?

    #2 您能否向我们发送有关如何在 MCU2_0 和 A72 之间同步时间的方框图?

    #3 GTC 仅用于时钟同步、对吧? 如何实现时间同步更新?

    期待您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要同步 TDA4 的时间、您需要使用 gPTP 从 TDA4 进入 CPSW。
    如果您将 ETHFW 模型 用于 CPSW9G、SDK 8.6 中的 gPTP 协议栈适用于测试目的。

    您需要迁移到最新的 TI SDK 11.0、并且我们已使用 CPTS 事件启用多核时间同步。 该支持仅限于 ETHFW 的 RTOS 客户端和 ETHFW 的 QNX 客户端。

    注意:如需 QNX 客户端支持,请 与 QNX/BlackBerry 联系。

    有关多核时间同步的更多详细信息、请参阅 ETHFW 用户指南。
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/latest/exports/docs/ethfw/docs/user_guide/ethfw_c_ug_top.html#ethfw_c_ug_mts

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是在上开发的 TDA4VM SDK 8.6

    #1

    有哪些方法可在异构 TDA4 内核之间实现时间同步?

    #2.

    请将相关示例和文档发送给我们。 谢谢。

    期待您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们是在上面开发的 TDA4VM SDK 8.6 .

    TI RTOS SDK 8.6 提供的 gPTP 协议栈仅用于测试目的、而不用于生产目的。

    [报价 userid=“585052" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545604/tda4vm-time-synchronization-between-a72-and-r5f-cores/5974926

    #1

    有哪些方法可在异构 TDA4 内核之间实现时间同步?

    [/报价]

    如上所述、您需要针对 TDA4VM 的 CPSW9G 使用 ETHFW 模型。

    [报价 userid=“585052" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545604/tda4vm-time-synchronization-between-a72-and-r5f-cores/5974926

    #2.

    请将相关示例和文档发送给我们。 谢谢。

    [/报价]

    您必须迁移到最新的 TI SDK 版本、才能获得支持生产的 gPTP 栈。
    请参阅上面分享的多核时间同步的文档参考。


    此致、
    Sudheer