This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TDA4VL-Q1:如何在 J721S2 EVM 上创建"目标配置"以及执行"Test connection"

Guru**** 2617005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552777/faq-tda4vl-q1-how-to-create-target-configuration-and-do-test-connection-on-j721s2-evm

器件型号:TDA4VL-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

工具/软件:

尊敬的团队:

如何在 CCS 中创建目标配置 J721S2 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此常见问题解答提供了使用 Code Composer Studio 在 TDA4VL 平台上创建目标配置 (.ccxml) 文件的分步说明。
    具体步骤如下:

    1.  从安装最新版本的 CCS  https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO#downloads。

    2.进入文件菜单

    • 单击  添加到工程  →μ s  新品  →μ s  目标配置文件


    3.选择文件名

    • 文件名 : EVM_J721S2
    • 离开  使用共享位置  取消选中(除非要在工程之间共享)。
    • 单击  涂层

    4.配置连接和设备

    完成后、.ccxml 文件将在编辑器中打开。

    在配置编辑器中:

    • 连接:选择 Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe
    • 电路板或器件:
      • 选择: EVM_J721S2 、具体取决于您的 SoC。 如果未列出电路板名称、请手动选择器件。
      • 点击 Save。
      • 确保调试探针正确连接到电路板的调试端口、并且电路板设置为  无引导模式
      • 的 PIN 配置  无引导模式  由下式给出:
      • 然后、使用 Test Connection 选项验证配置文件是否正确、并且所选连接类型是否支持此功能。

    使用 GEL 文件加载 Cortex_M4F_0 内核的初始化脚本

       要在 EVM_J721S2.ccxml 目标配置文件中加载 Cortex_M4F_0 内核的初始化脚本、请按照以下步骤操作:

    1. 在 Code Composer Studio 中打开.ccxml 文件 (EVM_J721S2.ccxml)。

        2.导航至  高级  配置。

        3.在下面  SMS_TIFSM  部分、选择  Cortex_M4F_0

        4.在右侧面板中、找到  初始化脚本  字段中。

        将脚本路径设置为适当的 GEL 文件:
            $CCS_INSTALL_PATH/ccs_base/emulation/gel/J7AEP_TDA4AL/J7AEP_SI.gel

         
         6.保存配置文件。

     6.查看创建的目标配置

        


    • 保存.ccxml 文件后:
    • 转到  视图中  工具栏中的“Code Composer Studio“。
    • 选择  目标配置
    • 在下面  用户定义  部分中、您将看到列出了 EVM_J721S2.ccxml 文件。
    • 您现在可以了  右键单击  图标并选择  启动所选配置  开始调试。

    此致、
    Shabary S Sundar