This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:安装 simplelink simplelink cc13X2 SDK 4、20.01.04 失败

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551781/ccstudio-faild-to-install-simplelink-simplelink-cc13x2-sdk-4-20-01-04

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

嗨、我尝试安装 simplelink 但失败了。

每次安装 SimpleLink 时、该应用都会在安装过程中冻结、并且无响应。

我检查了任务管理器、发现使用了效率模式、停止安装、然后将其标记为无响应。 是否有办法解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如何尝试安装 SDK? 您是否直接从 TI.com 下载并手动运行安装程序? 还是尝试从 CCS 内的 Resource Explorer 安装?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我直接从 TI.com 下载 SDK 并运行安装程序。

    谢谢

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我直接从 TI.com 下载了 SDK 并运行了安装程序。

    我将提请负责 SDK 的团队注意此主题。 它们可以进一步提供帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要安装 5 年的 SDK。

    PELAS 安装最新的 SDK (8.31.00.11)

    BR

    Siri