This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62P EVK 在未连接 HDMI 电缆的情况下复位。

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551298/am62p-the-am62p-evk-resets-without-an-hdmi-cable-connected

部件号:AM62P


工具/软件:

您好 AM62P Champ!

我的客户提出了一个定制电路板、SK EVM 显示了相同的症状:如果未连接 HDMI 电缆、电路板会持续复位、因此对于不使用 HDMI 的项目、无法继续进行开发。

请告诉我如何在未连接 HDMI 时防止电路板复位。 仅禁用设备树中与 HDMI 相关的器件是否足够? 如果有任何相关设置(例如桥接 IC)、请提供有关如何在不使用 HDMI 的情况下将电路板配置为不复位的说明。

谢谢、

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SK-AM62P 不需要将 HDMI 连接到引导。
    它会在 UART 控制台中的哪个日志点重新启动? 您提供的电源很可能是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Divyansh

    已向客户重新确认问题。 未连接 HDMI 连接器且控制台和 ADB 停止工作时、设备不会重置、但会出现故障。 我们可以在没有 HDMI 的情况下成功引导吗? 我们的定制板移除了 HDMI 端口、而支持 24 位 RGB 并行接口 (DPI)。

    客户问题:

    我们能否在不连接 HDMI 电缆的情况下成功引导? 我们设计了一个定制板、其中移除了 HDMI 端口、我们打算支持 DPI(24 位 RGB 并行接口)模式。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、
    是的、您无需连接 HDMI 电缆即可启动、我们已多次这样做。
    此问题是否仅在定制电路板或 TI EVM 上出现?
    此类问题在内部和外部都有绝对零报告、我们在 TI EVM 上看不到该问题
    您可能会尝试使用另一个 EVM 样片。

    此外、对于您的定制电路板、由于您仅使用 DPI、我希望您已从 DTS 中移除 HDMI 桥接器 (sii902x) 相关节点。