This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】如何触发 DM R5F 崩溃? 如何验证崩溃是否已实际修复?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552627/faq-how-do-i-trigger-the-dm-r5f-crash-how-do-i-verify-that-the-crash-is-actually-fixed




这是的配套常见问题解答

 【常见问题解答】【警报】DM R5F 在某些情况下可能会崩溃:AM62x、AM62Ax、AM62Dx、AM62Px、AM67、 AM67A  

请先阅读警报。 您也可以在此处的主要常见问题解答中找到更多信息:

 【常见问题解答】DM R5F 在某些情况下可能崩溃:AM62x、AM62Ax、AM62Dx、AM62Px、AM67、 AM67A  

本常见问题解答适用于 AM62x、AM62Ax、AM62Dx、AM62Px。

计数器翻转并崩溃 DM R5F 需要 49 天。

1) 如何在几分钟内测试 DM R5F 是否会崩溃? (而不是等待 49 天)

2) 如何验证 此修补程序是否 确实修复了崩溃?

3) 太棒了! 有一个补丁! 我是否可以修补我的 SDK 8.x 或 SDK 9.x MCU+ SDK 并使用该版本的 DM R5F? (否)

此常见问题解答应适用于 SDK 8.6 至 SDK 10.1。