This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS 20.x 何时支持 MSP430X 反汇编?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552099/ccstudio-when-will-the-msp430x-disassembly-be-supported-in-ccs-20-x

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

我一直在使用(并升级)到最新版本的 CCS(尽管它有缺点)。  但是、正确地反汇编代码对于正确调试 我为 MSP430X 系列处理器编写的一些代码至关重要。  何时可以提供 MSP430X 系列处理器的反汇编?  我已卸载并重新安装最新版本的 CCS、以防升级过程不包含 CCS、但运气不佳。  IDE 中是否缺少要启用此功能的设置/配置?

注意: 我在调试器中编译、加载或显示源代码时没有问题、只是反汇编面板中的结果。

在这方面如能提供任何帮助或了解时间表、将不胜感激。

/Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    希望在这方面提供任何帮助或对日程安排的了解。

    该问题将在当前计划于月底或下月初发布的下一个版本中得到解决。

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12237

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki 提供日程安排信息。

    只是在这里大声思考,有没有机会我可以得到一个链接到一个 beta 版本之前的手?

    /Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与我进行私人 E2E 讨论。

    谢谢

    Ki