This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:使用已签名的 ti-dm 固件时

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552201/am623-when-use-signed-ti-dm-firmware

器件型号:AM623


工具/软件:

使用已签名的 ti-dm 文件时、有两个 ti-dm 文件、一个是签名文件、只有在 binman.dtsi 中使用未签名文件?

tony@ubuntu22:~/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/prebuilt-images/am62xx-evm/ti-dm/am62xx$ ls -l
total 384
-rw-r--r-- 1 tony tony 194484 Jul  6 09:27 ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip.xer5f
-rw-r--r-- 1 tony tony 196164 Jul  6 09:27 ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip.xer5f.signed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我正在将您的查询转至我们的安全专家以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:
    对于 Linux SDK 8.x、在构建 u-boot 时、已签名的 DM 二进制文件被使用/打包在 FIT 映像“tispl.bin"中“中
    从 Linux SDK 9.x 开始、引入 binman 后、通过 binman 脚本使用/签名未签名的 DM 二进制文件。
    此致、  
    - Hong