This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:TMS320DM8148SCYE2 与 TMS320DM8148CCYE2

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548671/tms320dm8148-tms320dm8148scye2-vs-tms320dm8148ccye2

部件号:TMS320DM8148


工具/软件:

我的产品 TMS320DM8148CCYE2 中使用的 Im。 是否可以 改用 TMS320DM8148SCYE2。

有何差异? 两个芯片引脚是否兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些是 DaVinci 处理器的两个型号。

    您可以在 DaVinci 处理器数据表中找到这些详细信息。 请通过以下 链接参阅

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、在发布问题之前、我已经查看了数据表、其中指出 “S"版本“版本为“视频安全“。 DS 中没有其他可用信息。
    问题是 我是否可以使用 TMS320DM8148SCYE2 而不是 TMS320DM8148CCYE2 。  
    我假设“S"可能“可能具有传感器 (?) 的附加功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您好、我在发布问题之前检查了数据表、其中说明 “S"版本“版本为“视频安全“。 DS 中没有其他可用信息。

    是的、没错。 两者都是相同的器件版本。

    “S"包括“包括视频安全功能。

    问题是 我可以使用 TMS320DM8148SCYE2 而不是 TMS320DM8148CCYE2 。  [/报价]

    我需要在内部确认、并会尽快回复您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS320DM8148SCYE2

    是否有任何更新? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的耐心。 很快就会更新您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yigal:

    切换到 S 器件的动机是什么?  它是 TI 方面还是您当地经销商有库存问题?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我需要 300 个 CC 版本、但 TI 现场无库存  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yigal:

    我在 TI.com 上看到有 3600 多种库存器件。  

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yigal:

     TMS320DM8148SCYE2 部件应 与 TMS320DM8148CCYE2 相同 。

    TI 建议您在继续大批量构建之前购买/构建少量系统(例如~5)作为完整性检查。

    此致、

    Kyle