This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:什么'DRA821 中的温度传感器精度

Guru**** 2586465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549028/dra821u-what-s-the-temperature-sensor-accuracy-in-dra821

器件型号:DRA821U
主题:DRA821 中讨论的其他器件

工具/软件:

Champ、  

客户散热团队希望了解 DRA821 内部温度传感器的精度、如下所示。  
我们是否有类似的信息?  

105°C 温度等级有什么定义? 这是否意味着所有三个温度传感器都可以维持 105°C 以上?  

或特定的一个温度传感器是我们所使用的 105°C 标准吗?

Br、Rich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是信息(从 TDA4VE 数据表复制):

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、  

    谢谢、这是我需要的。  

    该内容应添加到 DRA821 数据表中。  

    如何定义 DRA821 上的结温? 是否有特定的温度传感器、如 TMPSENS1、它是 A72 和 DDR 区域?  

    我们是否考虑该面积温度值是结温 Tj?  

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰富、

    没错。   通过片上 TMPSENSn、软件能够了解结温。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、  

    客户想确认哪个温度传感器是我们结温的定义?

    还是所有器件都称为“结温“? 因为在现场、客户只能测量表面温度并估算结温。  

    他们想根据我们对结温的定义、知道哪个温度传感器是最接近的值、以便在测量中将其作为参考。  

    TMPSENS1 是否是最接近的?  

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    温度传感器分布在整个芯片上、旨在能够 根据应用负载检测可能不同的热点。  预期它们都代表该特定区域的结温。  

    软件应注意这三个方面、并随时将“最高“温度传感器视为最相关的传感器。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、  

    好的、这就是说、所有传感器都代表结温、它将保证所有传感器区域的温度等级。  

     

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的