This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:通过 RGB 与 AM3352 连接到 TFT LCD

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552882/am3352-interfacing-to-a-tft-lcd-with-rgb-with-am3352

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件: AM62L

工具/软件:

团队、

我们的客户使用 TI AM3352 平台、该平台在裸机环境中运行。  使用 20x4 字符的 LCD 来显示系统信息、现在计划将显示接口升级为具有 RGB 接口的 TFT LCD。

 

当前系统配置:

处理器:TI AM3352

闪存:4 GB

RAM:2 GB

IDE:Code Composer Studio (CCS)

您能否就以下问题为我们提供指导:  

  1. 用于将 RGB TFT LCD 与 AM3352 处理器连接的裸机工作区/代码示例。
  2. 同一接口基于 RTOS 的工作区/代码示例。
  3. 与 AM3352 和 RGB TFT 兼容的 LVGL(光和通用图形库)GUI 示例。
  4. 与 AM335x 上的 RGB TFT 接口相关的应用手册或技术文档。
  5. 演示 RGB TFT LCD 与 AM3352 集成的随时可用的工作区或工程。

此致、

Madhurya