This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:使用 PROCESSOR-SDK-LINUX AM62X-AM62X 11.00.09.04 时、无法使 MCU_mcan0 和 MCU_mcan1 启动并运行

Guru**** 2618725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548847/am625-can-not-get-mcu_mcan0-and-mcu_mcan1-up-and-running-using-processor-sdk-linux-am62x-11-00-09-04

器件型号:AM625


工具/软件:

您好 TI、

我的帖子与这个问题已被锁定,所以我再次问. 链接到旧帖子

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535821/am625-can-not-get-mcu_mcan0-and-mcu_mcan1-up-and-running-using-processor-sdk-linux-am62x-11-00-09-04

我正在设置 mcu_mcan0  mcu_mcan1 使用最新的 SDK 版本  11.00.09.04. 。 到目前为止 main_mcan0 、可以正确地进行初始化和操作。 此设置之前可以正常运行、在 SDK 上不会出现问题  09.01.00.08

但是、使用新的 SDK 时、问题似乎与有关  电源域 。 我已经将问题追溯到函数 ti_sci_cmd_get_device_exclusive(),它返回  –19  对于 mcu_mcan、但是  0  对于。  main_mcan

这表明  时钟和/或电源域   mcu_mcan 可能未启用或正确配置。

问题
 mcu_mcan SDK 11.00.09.04 的设置中可能缺少哪些内容?
在该 SDK 版本中是否需要执行额外的步骤来启用其电源或时钟域?

带有一些自己的打印输出的 DMSG 日志

[    0.278419] m_can 4e18000.can: adding to PM domain pd:189
[    0.278424] m_can 4e18000.can: genpd_add_device()
[    0.278432] PM: genpd_power_on start
[    0.278434] PM: _genpd_power_on timed 0
[    0.278437] ti_sci_pd_power_on 189 1
[    0.278478] ti-sci 44043000.system-controller: MSGHDR:type=0x0200 host=0x0c seq=0x00 flags=0x00000000
[    0.278493] ti-sci 44043000.system-controller: ti_sci_set_device_state -19
[    0.278498] PM: _genpd_power_on err -19
[    0.278502] m_can 4e18000.can: genpd_power_on -19
[    0.278506] m_can 4e18000.can: genpd_remove_device()
[    0.278511] genpd_dev_pm_attach fffffdfb
[    0.278514] platform_probe dev_pm_domain_attach -517
[    0.278677] platform_probe start
[    0.278685] m_can 20701000.can: adding to PM domain pd:98
[    0.278690] m_can 20701000.can: genpd_add_device()
[    0.278697] PM: genpd_power_on start
[    0.278699] PM: _genpd_power_on timed 0
[    0.278701] ti_sci_pd_power_on 98 1
[    0.278762] ti-sci 44043000.system-controller: MSGHDR:type=0x0200 host=0x0c seq=0x00 flags=0x00000002
[    0.278779] ti-sci 44043000.system-controller: ti_sci_set_device_state 0
[    0.278785] m_can 20701000.can: genpd_power_on 0
[    0.278790] genpd_dev_pm_attach 1

此致

Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我查看了版本说明、看看最新的 SDK 是否有任何问题。 我没有看到任何东西。  

    -这是定制板还是您使用 TI EVM?  

    -是否使用了早期 SDK 中的相同 dts 文件?  

    -由于您看到了一个 ti-sci 错误,是否有机会从以前的文件系统的图像被转移?

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是定制电路板。

    器件树源代码 (DTS) 文件并不完全相同、因为我从 SDK 版本 09.01.00.08 更新到 11.00.09.04。 但是、与 MCAN 相关的配置保持不变。

    ti-sci 误差相关。 不、我不认为这是问题所在。 我使用 Yocto 构建了映像、所有内容都基于 BSP 版本 11.00.09.04 (scartgap) 中提供的相同层。

    此致、
    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我需要与开发团队核实 ti-sci。 为什么我问之前构建的映像挂起是因为 ti-sci 固件需要使用测试所用的内核。 固件不向前兼容。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的 mcu_mcan0 和 mcu_mcan1 接口在 Linux 中无法正常工作的原因是     、我也从 M4 固件 (U-Boot 中加载了 am62-mcu-m4f0_0-fw) 启动 mcu_mcan0 和 mcu_mcan1。 此设置适用于 SDK 版本 09.01.00.08、但不适用于 SDK 版本 11.00.09.04。

        从 M4 固件启动 MCU_mcan0 和 MCU_mcan1 的原因是我想将 MCU_MCAN 时钟设置为 80MHz、而不是默认的 Linux 20MHz。

    当我从 M4 固件中移除 MCU_MCAN 启动时、MCU_MCAN 0 和 1 接口会在 Linux 中启动、但时钟会设置为 20MHz。

    我有两个问题:

    1. 如何将 MCU_MCAN 时钟从 Linux 配置为 80MHz?
    2. 同时从 M4 固件启动 MCU_MCAN 时、哪个 SDK 版本的行为正确? (作为参考,我已在  CCS 中为我的 M4 工程启用了.syscfg 文件中的模块。)

    此致

    Magnus