This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:启动内核崩溃

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550038/am625-start-kernel-crash

器件型号:AM625


工具/软件:

您好:

我们的 SDK 版本为 10.01.10.04、我们发现电路板有时在启动内核时可能会崩溃。

下面是崩溃日志:

正在启动内核...

“同步中止“处理程序、ESR 0x02000000
ELR: 0000000067783070 LR : 000000008027e4 (reloc)
ELR: 0000000082e38070 LR: 000000009b77e4.
x0:000000008f14d000 x1:0000000000000000
x2:0000000000000000 x3:0000000000000000
x4:0000000082000000 x5:0000000000000001
x6:000000000008 x7:0000000000000000
x8:0000000000006088 x9:0000000000000002
X10:000000000a200023 x11:0000000000000002
x12:0000000000000002 X13:0000000099e84100
X14:00000000ffffffff x15:000000009b65dc
x16:000000009bf86d70 X17:0000000000000000
x18:0000000099e95d80 x19:000000009bfe73d0
X20:0000000000000000 x21:0000000000000000
x22:000000009b780c x23:0000000099e82870
x24:0000000000000000 x25:0000000000000000
X26:0000000000000000 X27:0000000000000000
X28:0000000099fb9a10 X29:0000000099e826f0

代码:e1aa0203 e2aa0303 00aa0403 00d61f01 (00000000)
正在重置 CPU...

lr : 000000008027e4,我发现代码是 uboot : arch/arm/lib/bootm.c: armv8_switch_to_el2  

您能帮助我们解决这个问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这是定制电路板上的吗? 您是否使用了 DDR 配置工具来生成新的 DDR 配置数据并将其集成到 U-Boot 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它位于定制电路板上。 我们使用 DDR Config 工具生成新的 DDR 配置数据并将其集成到 u-boot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供为电路板上电时的完整控制台日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    您可以从该标签获取启动日志。我已上传

    e2e.ti.com/.../5965994

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    日志显示了 U-Boot 中的一些问题。 因此、我们先了解并解决这些 U-Boot 问题、然后看看是否仍然出现此内核问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我问题是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说过、您需要首先解决在其他 e2e 主题中讨论的 U-Boot 问题。