This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:请帮助提出符合 FuSa 的替代处理器

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553207/am623-please-help-to-propose-the-alternative-processor-which-comply-with-fusa

器件型号:AM623


工具/软件:

尊敬的专家:

请帮助提出符合 FuSa 的替代处理器

缩写

CAN FD

3 个 CAN FD、500k/5M、符合 ISO 11898-1:2015 标准
向后兼容 CAN 2.0B、能够支持高达 1M 的电流

4 线以太网

2 个 10BASE-T、全双工、自动协商

两线制以太网

1 个 100BASE-T1、符合 IEEE 802.3:2022
默认情况下配置为从器件

RS232

1 x RS232,9600-115200 波特
仅 TXD 和 RxD 连接

 

处理平台规格

主微控制器

模块

ARM 架构

RAM

2GB SDRAM

闪存中

8GB NAND 闪存

操作系统

这些工作

启动时间

冷启动不超过 60 秒

网络安全

  • 安全启动
  • 支持在全部三条总线上对 CAN FD Traffi c 进行 E2E 加密
  • 硬件安全模块

一个微处理器

模块

ARM 架构

RAM

TBD、ECC

闪存中

TBD、ECC

操作系统

RTOS;适用于功能安全

网络安全

安全启动

认证

ISO 26262 ASIL B 或等效器件

 

功能安全

ISO13849-1:2015

  • 每个通道“高电平“的危险故障平均时间 (MTTFd)
  • “低“(最好是“中“)每个通道的诊断覆盖率 (DC)

 

因素

  • 15 年的现场寿命
  • 开箱即用故障率为零
  • 在使用 2 个月内、单位故障率为零
  • 在使用 12 个月时、单位故障率低于 0.5%

谢谢

Daniel