This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:X.509 签名填充算法

Guru**** 2618665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552366/processor-sdk-am64x-x-509-signature-padding-algorithm

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X


工具/软件:

你好、团队

目前、我们在基于 AM64xx 的定制模块上实现了安全启动。 您能否告诉我们在签署 X.509 证书 (PKCS1v15 或 PSS) 时、默认情况下使用哪种填充算法?
如果使用 PKCS1v15、我们可以将其更改为 PSS 吗? 如果是这样,我们怎么能做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PKCS1.5 是 AM64x 软件栈支持的 x.509 方案 — ROM/TIFS/OTP Keywriter/SDK、但并非所有 AM64x 软件栈都支持 RSA-PSS。
    此致、
    - Hong