This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:支持具有 DDR4 参考设计的 AM625-Q1

Guru**** 2483435 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625-Q1, SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543612/am625-q1-support-on-am625-q1-with-ddr4-reference-design

器件型号:AM625-Q1
主题中讨论的其他器件: SK-AM62B-P1

工具/软件:

您好团队:

您好、

我们需要 AM625-Q1 的设计支持。

我们寻找具有 AM6254ATGFHIAMCRQ1 处理器的 DDR4 接口。

请建议使用任何参考/评估板设计。

此致

Gangadhara Rao P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 https://www.ti.com/tool/SK-AM62B-P1

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。

    您可以建议使用 AM6234ATGGHIALWR(ALW 425 封装)的 DDR4 吗?

    请建议使用任何参考/评估板设计。

    此致

    Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经使用 Micron 和 Nanya 器件进行了验证(器件可在 DDR 寄存器配置工具 ( https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62x) 中 Reference Design 选项卡的说明中看到)。  客户已让许多其他供应商 DDR4 正常工作。  请确保 JEDEC 合规性。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    我们已经选择了  AM6234ATGGHIALWR 最低功耗要求。 为此、我们正在进行 辩论  SK-AM62B-P1 EVL 电路板原理图。

    请确认您对我们选择的建议。

    在这里、我们理解了 PMIC  (TPS6521904RHBR) 输出电压根据需要进行预配置、如 AM6234xx/AM6254xx。 如果是、请告知我们 以下输出电压:

    1) Buck1

    2) buck2

    3) Buck3

    4) VLDO1

    5) VLDO2

    6) VLDO3

    7) VLDO4

    谢谢、

    Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafd0

    此致、

    James