This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:在 am62x HS-AM62X FS 器件上开发安全启动的最新 TI 资源?

Guru**** 2615495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553488/processor-sdk-am62x-latest-ti-resources-for-developing-secure-boot-on-am62x-hs-fs-devices

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X


工具/软件:

您好、  

浏览 PROCESSOR-SDK-AM62X 软件开发套件 (SDK)|德州仪器 TI.com

最新的 MCU_PLUS_SDK 版本为 11_01_00_16、而我可从 ti.com/secureresources/AM62X-RESTRICTED-SW 下载的版本 为 09_01_00_43!

是否还有受限软件的更新版本?  

我认为、采用受限的软件包可以实现 FS 器件安全启动所需的一切资源。 但在该软件包中找不到用于生成密钥、证书或 Keywriter OTP 的脚本。

我现在还申请了对 AM62X restricted-security 的访问权限、因为我希望这将包括缺失的部分。

云您请总结一下、使用我自己的定制密钥在 am62x FS 上开发安全启动时需要访问哪些资源? 请列出组件和版本。

在哪里可以找到相关的最新文档?

Br、Jakob