This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM EVB 套件修订版

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545530/tda4vm-tda4vm-evb-kit-revision

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

你好
基于 TDA4VM CPU、我们设计了一个适合客户规范的 AIEDGE 板、以此来设计样片。
当然、根据 TI 产品的 TDA4VM EVB Demokit sprr438b 版本、我们设计了一个新的 PCB 板来制作样片。
在原型样片中、电路是通过按原样应用 TDA4VM EVB 演示套件来完成的、并按原样应用样片板上的 BOM 来生成样片。

但电源根本不工作、那么我应该先检查什么?

购买 TDA4VM EVB Demokit 作为样片、并通过上传 TI 提供的映像文件提前进行测试。

示例演示套件运行良好。

我们生产的新样品不起作用、那么问题是什么?


您能告诉我我需要先检查什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于初始故障排除、我会建议如下:

    1.如果您尚未完成此操作、请从 TI 网站下载 Jacinto SCH 检查清单 (Jacinto7 AM6x/TDA4x/DRA8x 原理图检查清单(修订版 B))。 启用 Excel 宏并查看 SCH 与检查清单项目。

    2.捕获系统 SoC 上电顺序以确定是否:

       a.每个 SoC 电源根据 DM 建议的上电顺序按需通电

       b. MCU_PORz 和 PORz 复位信号均根据 DM 建议的上电序列按需转换。

       C.晶体振荡器斜升以提供有效的唤醒时钟

       d.验证预期引导存储器的引导模式信号是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

     你今天过得怎么样?  

    最近、由于另一个工程、我无法调试 TDA4。  

    我将再次开始。

    但是、电源问题还没有得到解决。

    我还遵循了 PCB 原图的参考指南、但我无法 加电出问题。  

    适配器使用 TDA4 EVB 套件使用的专用适配器。

    在适配器连接到退出的 TDA4-EVB 套件后、示例演示通电 良好。

    但是、当我将 C 型连接器连接到新电路板时、电源根本无法工作。

    连接适配器后、 VBUS_IN 端子 在 电路中的 25 引脚 U30 (TPS25750DRJKR) 处供电至 0V。

    在电路和 PCB 原图中、图案连接良好。

    我做了 SMT 工作后的电源短路检查。 但目前 PCB 基板上没有短路。

    莱迪思芯片的作用是什么?

    它是否也与 Ppower 引导有关 ?

    我能得到广告简要说明 f this prodect .

     我正在寻找 forword 来寻找良好的解决方案表单、