This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:音频扩展选项

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AUDIO-AM62D-EVM, TAS6754-Q1, TAS67CD-AEC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539760/am62a7-q1-audio-expansions-options

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:AUDIO-AM62D-EVMTAS6754-Q1

工具/软件:

你(们)好  

我看到 AUDIO-AM62D-EVM 具有 2 个音频扩展。   如果我想流式传输大量(大约 20 个)的 IOS 音频信道、是否推荐使用特定的子板?  

谢谢、

Alon   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    我在这家酒店住了几天,然后回到了办公室。 目前在内部进行研究。 请允许我一天或两天回复。

    同时、您能否详细介绍 AM62D 的用例?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是  连接到 AM62D 音频 EVM 的 TAS67CD-AEC 评估板| TI.com 板。  音频扩展连接器 (AEC) 使用两个 TAS6754-Q1 器件可实现多达八个 50W 放大数字音频输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rahul 和 Suren

    我将实施 MIMO ANC 软件。 它需要大量输入 (20>) 和大量扬声器。

    对于扬声器、 TAS67CD (x2) 将执行此工作。 但我如何能采样大量的输入?  

    顺便说一下、我在 2 周前提交了 FreeRTOS SDK 申请。 我可以写信给谁,询问请求的状态?  

    再次感谢您的支持、

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alon、

    AM62D EVM 通过 PCB 上的 2 个 4 通道 ADC 支持 8 路模拟输入。 对于其他数字输入流、需要在引出至 AEC 的其中一个 McASP 上提供外部源。 您计划如何将输入传输到 AM62D? 这些输入是数字输入还是模拟输入?

    BTW、我可能在 2 周前提交了 FreeRTOS SDK 申请。 我可以写信给谁,询问请求的状态?  [/报价]

    您是否能够下载 SDK?

    此致、

    Erik