This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:在使用该工具配置 pinmux 的过程中、发现 B27 的功能与文件不匹配

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553819/tda4al-q1-during-the-process-of-configuring-pinmux-using-the-tool-it-was-found-that-the-functionality-of-b27-did-not-match-the-file

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

工具中 B27 的说明:

   

B27 在以下文档中的描述:

文件链接:TDA4VE TDA4AL TDA4VL JacintoTm 处理器、器件版本 1.0 数据表(修订版 B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    感谢您提请我们注意这一点。

    WKUP_GPIO0_54 错误地显示两次。 我将在 pinmux 工具中提交内部票证来修复此问题。