This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:wl1837 wifi 复位

Guru**** 2619855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552110/am6422-wl1837-wifi-reset

器件型号:AM6422
Thread:WL1837 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

     我们在 SK 开发板上使用 wl1837 模块。 如果我们要在操作过程中重置模块,我们该怎么办?希望收到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您有两种选择。 默认情况下、wl1837 的 Linux 驱动程序已经具有恢复方法、如果出现任何问题、该方法会自动复位模块。 它还将在完全重新启动后尝试重新连接到网络。 在用户空间方面没有什么可做的。

    您还可以移除  WL1837 的相应内核模块、然后重新插入这些模块。 它实际上与重新启动模块相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       我找到了一个 WiFi_EN 使能引脚。 我能否通过将这个引脚拉低然后拉高来实现复位? 如果是、将引脚拉低和拉高之间的时间间隔应该是合适的? 另外、在将插针拉低后、是否需要卸下内核模块、然后重新安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      如果这只是卸载模块然后重新安装的问题、我该如何继续? 需要卸载哪些相关模块?
    此类安装完成后、它是否会自动重新连接而无需任何手动控制?这是否等同于完整的电源循环的效果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 内核驱动程序使用 WIFI_EN 引脚。 它不会暴露给用户空间、因此您无法直接控制它。

    我并不是说“卸载“或“重新安装“驱动程序、我只是说您可以使用 Linux 命令临时删除和插入 Linux 内核驱动程序。 示例:

    • 删除驱动程序
      • rmmod wl18xx
      • rmmod wlcore
      • rmmod wlcore_sdio
    • 插入驱动程序
      • modprobe wl18xx
      • modprobe wlcore
      • modprobe wlcore_sdio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       是的、驱动器会使用您提到的使能引脚。 我创建了一个可以控制此引脚的驱动器模块。 我可以通过单独控制此引脚来重置 WiFi 吗? 网络是否会在重置后自动重新建立? 网络是否也会使用您描述的方法自动生成? 这是否与关闭模块使能功能然后再打开的效果相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在开机期间遇到以下信息、但 WiFi 功能正常工作。 这与什么相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以安全地忽略此错误。 驱动程序正在查找文件“wl1271-NVS.bin",“,并且、并且据报该文件丢失。 看到这份打印输出没有任何危害,所以这就是为什么 WiFi 工作正常.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重置后是否会自动重新建立网络? 网络是否也会使用您描述的方法自动生成? 这是否与关闭模块的启用功能然后再次打开的效果相同?

    是的、完全如此。 当使用上述命令卸下并重新插入模块时、将重新尝试连接。

    我不建议为 WL_EN 引脚创建单独的驱动器模块。 您应该让当前的 wl18xx 和 wlcore_SDIO 模块为您进行处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       我们想了解为什么建议不要使用使能引脚。 如果  使用、可能会发生什么预期错误? 卸载模块只会执行软件级复位。 我们想知道、如果模块本身处于异常状态、我们是否可以使用使能引脚将其状态恢复到正常状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 Linux 驱动程序内、无法控制 nRST 引脚。 Linux 不会让您控制资源。

    卸载模块也会降低 nRST 引脚电压。  

    当固件在 wl18xx 上崩溃时、Linux 模块将自动检测到崩溃并尝试固件复位、然后还会尝试恢复 wifi 连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我再次检查了相关驱动程序、发现在模块卸载和安装过程中、针脚会自动控制。 感谢您提醒我、您的答复解决了我的问题。