This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:为什么在 AM62P SKEVM 中 Altia 的启动时间需要 3 节串联

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551634/sk-am62p-lp-why-altia-boot-start-times-need-3s-at-am62p-skevm

器件型号:SK-AM62P-LP
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI  

我可以启动 AM62P SKEVM 板、然后将 Altia 演示复制到板上、

我运行 cmd、 ./HyperCluster  

Altia 演示需要 在 LCD 中显示 3 秒图像  

这是 Altia 演示引导日志

您可以对其进行检查

e2e.ti.com/.../altia_5F00_boot_5F00_log.txt

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    客户想知道为什么会打印错误、并且 Altia 应用程序通常会在 1.6 秒内显示。 但现在需要 3 秒。

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    请将 HyperCluster 二进制文件替换为附加的二进制文件。

    e2e.ti.com/.../6874.out.7z

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    我使用的是  6874.out.7z、但 也有同样的错误  

     您可以检查日志

    e2e.ti.com/.../tilog.txt

    我使用的  SDK 版本是 11_01_05_03

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_AM62pxx_5F00_HyperCluster_2D00_1920x720_5F00_demo_2D00_latest.7z

    zip 文件中有一个构建文件夹。 请修改 Makefile 以使用 11.1 SDK sysroot 来编译和生成更新的二进制文件。

    请告诉我该怎么做。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    现在我使用 TI_AM62pxx_HyperCluster-1920x720_demo-latest.7z 并在  11.1 SDK sysroot 中重新编译它、然后 生成较新的二进制文件

    有构建日志、您可以检查它

    e2e.ti.com/.../3480.build_5F00_log.txt

    然后在  AM62P SKEVM 板中运行它

    有一些错误,有运行日志,你可以检查它  

    e2e.ti.com/.../run_5F00_HyperCluster_5F00_log.txt

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我重现了这个问题。 请允许我一天或两天回复。 与 Altia 就此问题进行检查。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用以下软件包与 11.1 SDK 进行编译:

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_AM62pxx_5F00_HyperCluster_2D00_1920x720_5F00_demo_5F00_buildInShaders_5F00_SDK11.01.7z

    解压缩后、您应该会看到 build 文件夹。

    发出以下命令。

    清洁

    make -f Makefile_buildshaders

    制造  

    复制 rootfs 上/usr/bin 目录中 out 文件夹的内容并运行./Hypercluster。

    希望这有所帮助

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    我使用新代码  

     /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/TI_5F00_AM62pxx_5F00_HyperCluster_2D00_1920x720_5F00_demo_5F00_buildInShaders_5F00_SDK11.01.7z

    重新审视我的问题  

    现在  加载着色器程序没有失败!

    这是 Altia 引导日志

    root@am62pxx-EVM:/out#./HyperCluster
    HyperCluster 演示 1920x720!
    演示开始时间:435 ms
    帧时间:13.733334 ms
    帧时间:16.666666 ms
    帧时间:16.666666 ms

    谢谢你