This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:AM2754-Q1 低功耗模式

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553175/am2754-q1-am2754-q1-low-power-mode

器件型号:AM2754-Q1


工具/软件:

之前、我们得到了答案:“目前我们不支持 AM275 上的任何低功耗模式。
TISCI 是多种器件上的常见模块、因此文档中也包含 LPM API。“

但是 、我们发现 AM275 TRM 描述了低功耗模式、如下所示。

 https://www.ti.com/lit/ug/sprujc6a/sprujc6a.pdf

6.2.3 电源模式

正确答案是什么?  

是否存在低功耗模式被视为 SoC 选择的一个关键因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Isogai-san、

    AM275x SoC 支持 IORET 模式、如 TRM 中所述。 但是、目前我们没有可用于启用此模式的软件。  

    AM275x SDK 版本 11.2 将支持 IORET 模式、计划在 12 月发布。  

    此致、

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢